This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:计算第14页中的 Rp

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666561/bq24450-calculation-of-rp-in-pg-14

器件型号:BQ24450

您是否认为我们应该减去2伏才能正确计算 Rp 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    计算方法类似于通用发射极、其中包括2V 但不包括0.7V。 情况可能是这样、您是否使用您的电路进行了测试?