This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:即使在循环后、电池 SoC 也显示为0%、

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663893/bq34z100-g1-soc-of-battery-shows-0-even-after-cycling

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: GPCRB

大家好、我们使用的是 BQ34z100-G1定制电池组。

我们的其中一节电池即使在首次充满电后也显示为0%。 电池位于客户办公室、因此我无法访问电池来读取数据。

我从未在 BQ34z100-G1中遇到过这样的情况。

解决方案可能是什么? 尝试再次放电/充电?

或者、处理此问题的唯一方法是将包裹送至我们的办公室?

此致、

Karlis tucs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karlis、

    要进行分析、我们需要 gg.csv 文件和器件的日志。 此外、请提供有关电池节数、应用负载、工作温度等的更多信息

    您的客户是否尝试在非常寒冷的温度下使用电池组?

    如果您的客户精通技术、您可能会尝试让他们执行学习周期:
    如果电池是锂离子电池、且电池已达到平衡(室温)、请让客户将电池放电以将其完全放电并让电池完全放松。 让电池至少坐5小时、然后以 C/2的速率将电池充满(请告知电池的电流)。 确保电池充满电。 让蓄电池完全放松、这至少需要2小时。 然后、将电池连接到 C/5和 C/10恒定电流负载、并将电池放电至空。 再次让电池完全放电5小时。 为电池充电、器件应该已经学习。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan。

    在附件中、您可以看到 gg 文件、但我现在无法从设备获取任何日志文件。

    S4P34锂离子114Ah。 负载、大约为12W、C/142负载电流。 它是具有极低负载的非常大的电池。 充电电流 C/11 = 10A。

    此客户无法使用此类充电器和负载、而他所拥有的只是我们的负载和具有上述规格的充电器。  

    客户使用的电池组大约为-2摄氏度至+10摄氏度。 这不是那么冷、我们的电池组在更低的温度下工作了很长时间、因此这不应该成为问题。

    此致、

    Karlis Tucse2e.ti.com/.../bq34z100_2D00_g1settings.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karlis、

    为了进一步调查、需要分析电池组。 这可能很简单、需要使用 gpcrb 工具对 chemID 进行微调、也可能更困难、但需要确定日志。

    此致、
    Bryan Kahler