This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692EVM-880:是否可以实现恒定电压? 用于调光的扩频?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667172/tps92692evm-880-constant-voltage-possible-spread-spectrum-for-dimming

器件型号:TPS92692EVM-880

尊敬的论坛成员:

我对上述套件有疑问、但我完全愿意接受有关其他器件的建议、这些器件可能在这里更好地工作。

不过、我需要一个解决方案来为电压驱动型 LED 条使用扩频进行 PWM 调光。 是否有办法为24V 电源生成扩频调制调光信号?

此致、并提前表示感谢

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    是的、该器件可设置为输出电压。 您只需将 CSP 连接到 Vout、并在 CSP/CN 之间使用相对较低的电阻值(我使用了41.2欧姆、这是为了减少 CSP/CN 引脚电流产生的误差)、然后在 CSN/接地之间放置另一个电阻、以查看输出电压。 您还需要尝试具有相当高的带宽。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint。

    感谢您的回复!

    了解这一点非常有用、而且肯定是朝着正确的方向迈出的一步、但我对解决这一问题犹豫不决、因为我们希望对调光信号应用扩频调制、而不仅仅是对直流/直流转换器的底层开关频率。 有可能吗? 除了在软件中生成此类信号之外、还有什么解决方案吗?

    提前感谢

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    您可以将任何类型的方波应用到 PWM 引脚、包括扩频。 我不知道任何有关这方面的指导手册解决方案、但需要使用软件来完成。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cllnton、

    感谢您的澄清。 然后、我可以认为问题已经解决、我们需要在此基础上解决问题、添加一个可生成调光信号的外部控制器。

    感谢你的帮助、

    Sebastian