This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:灌电流/拉电流以及 PGOOD 和 CNTL 的阈值

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20, TPS544C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655247/tps544b20-sink-source-current-and-threshold-of-pgood-and-cntl

器件型号:TPS544B20
主题中讨论的其他器件: TPS544C20

您好!

您能不能告诉我以下 TPS544B20/TPS544C20的值。

1:CNTL 引脚的拉电流/灌电流值。

2:VFBPGH 的最小值和 VFBPGL 的最大值

3: PGOOD 引脚的拉电流/灌电流值。 IPGOOD (lk)拉电流吗?

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakai-sa、

    我怀疑我们有任何这些拉电流和灌电流值。  我会询问他们。  20uA 的泄漏电流是流入器件引脚的泄漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John - San、

    感谢你的答复。
    我知道 IPGOOD (lk)是 PGOOD 引脚的灌电流值、对吗?

    我期待您能回答其他值。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    没错。 PGOOD 被上拉至5V、最大20uA 的电流可以灌入 IC。 理想情况下、如果内部 FET 是理想的开关、电流将为0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    1:CNTL 引脚的拉电流/灌电流值。
    内部上拉电流规格。 为5uA (最小值) 6.6uA (典型值) 10uA (最大值)
    没有灌电流能力。

    2:VFBPGH 的最小值和 VFBPGL 的最大值
    可通过 PCT_VOUT_FAULT_PG_LIMIT 对 PGOOD 阈值进行编程。 请查看第48页的表9。
    阈值的总体精度指定为 VPG (ACC)±5%。

    3:PGOOD 引脚的拉电流/灌电流值。
    PGOOD 引脚采用开漏结构。 无拉电流能力。
    当灌电流为5mA 时、RPGOOD 指定 FET RDSon 30Ω Ω。