This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:申请原理图审阅

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655076/tps65910-request-schematic-review

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: AM3352

您好!


我的一位客户愿意将 TI 的 TPS65910用于其网络应用。


他们询问 TI 他们的原理图是否有任何问题。


请帮帮我们。

谢谢、


终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

    这适用于哪种处理器变体? 我将在明天进行回顾、但这有助于了解哪款处理器可确保正确连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢你的帮助。

    客户的处理器是 AM3352、下面是 TI 器件的完整原理图。

    谢谢、

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

    感谢您提供背景信息。

    请注意、此处提供了原理图检查清单

    我的备注:

    1. 我们建议为 SWIO、SW1和 SW2电感器使用2.2uH 的电流。
    2. 我们建议在未使用 OSC32KIN 时将其接地。
    3. 我们建议 VDD3电感器采用4.7uH 电流
    4. 如何启用 PMIC? 我猜有一个按钮连接到 EXT_PWRON、但未显示该按钮、但如果未显示该按钮、则没有上电使能条件(请参阅数据表的第46 / 47页)。