This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:电压相关参数、我应该写入1节电池电压还是总电池组电压?

Guru**** 2557590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665050/bq34110-voltage-related-parameters-should-i-write-1-cell-voltages-or-total-pack-voltages

器件型号:BQ34110

您好!

我使用的是锂电池和 BQ34110、适用于单节和多节电池应用。 对于单节电池的情况、我已经成功配置了 BQ34110。 但对于2节电池的情况、我需要了解哪些电压参数需要以不同的方式进行配置。 具体而言、我需要有关哪些电压参数应视为单节电池电压以及哪些电压参数应视为总电池组电压的文档。 我已经在产品数据表和技术参考手册中查找了此信息、但没有成功。

对于2节电池的应用、我将编写以下内容:

-固定 EDV0:6000mV
-充电电压 T1-T2、T2-T3和 T3-T4:4200mV <1节电池电压>
-最大充电电压:8400mV
-充电锥形电压:150mV
-电池低设置阈值:3400mV <1节电压>
-平滑启动电压:3700mV <1节电压>
-平滑 Δ 电压:200mV

我还在自行编写 NumberOfCells = 2和 VoltageDivider、并且能够正确测量 Voltage()。

当我说1节电池电压时、我是指整个电池组电压除以串联电池节数。

1) 1)是否为2节电池应用正确配置了这些参数?

2) 2)对于每个参数、我遵循了一些不同的规则:

2.1)充电电压 T#-T#:TRM 明确表示:
"每节电池的充电电压应由用户在3个充电电压 T#-T#寄存器中指定。 这些参数应设置为整个电池组的建议充电电压除以串联电池节数。"

我希望这是正确的。

2.2)平滑启动电压和电池低电平设置阈值:我假设它们必须标准化为1节电压、因为7400或6800等值不能低于这些寄存器的最大值5000。

2.3)对于其他电压参数、我遵循以下规则:
如果该寄存器的最大值为5000mV、则必须为单节电池电压、如果该寄存器的最大值为32767mV、则必须为电池组总电压。 否则、如果某个寄存器相对于单节电压、那么它为什么会接受最大为32767mV?

但对于充电电压 T#-T#和许多其他寄存器、此规则是不正确的。

2.4)此外、我感到困惑的是、TRM 通过比较我认为具有不同刻度的电压(有时相对于1节电池、有时相对于总电池组)来解释 BQ34110的工作原理:
-在第36页:比较 ChargingVoltage ()=充电电压 T1–T2、这表明 ChargingVoltage ()相对于1节电池
-在第36页:将 Voltage()与 ChargingVoltage()-锥形电压进行比较,这表明 ChargingVoltage()相对于电池组总电压,因为 Voltage()是作为电池组总电压进行测量的。 此外、这里的锥形电压似乎是相对于总电池组电压的。
-在第42页:比较 ChargingVoltage()=最大充电电压,这表明最大充电电压与 ChargingVoltage()的比例相同,但如上所述模糊不清
-在第33页:比较电压()<平滑启动电压、这表明平滑启动电压与电池组总电压相关、但这是不可能的、因为最大值为5000mV

因此,我*猜测*这些参数中的哪些是单节电池或总电池组电压。 显然、此开槽程序不适合长时间测试、例如电池充电放电周期。

2.5)对于固定的 EDV0、EDV1和 EDV2、我希望这些是电池组总电压。

我希望这是正确的。

3) 3)除了上述参数之外、我还需要文档、其中说明了所有电压相关参数(及其多节电池情况下的预期值)。

谢谢、
Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gustavo、
    文档看起来不像您所提到的那样清晰。
    充电电压设置应为单节电池、而 Voltage ()应为 Voltage ()/#节电池。
    让我让设备专家来看看、下周早些时候、我们将向您介绍他们关于为此设备设置 DF 的具体意见和指导。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gustavo、

    请使用测量仪表中的默认值作为您的指南、以确定哪些值是电池组值以及哪些是单节电池值。 大多数电压设置都是单节电池。

    此致、
    Bryan Kahler