This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1 Battery Management Studio 1.3.80检测问题

Guru**** 2557620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664792/bq34z100-g1-battery-management-studio-1-3-80-detection-problem

主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1BQSTUDIOEV2400

您好!

我按照此文件中给出的顺序   、用2100mA 的电流对电池进行了调整、但几分钟后、我注意到我失去了对电池和 bq34z100-G1的检测。 我将电池与器件分离并测量其电压、但显示为零。 是否有人知道电池和器件会发生什么情况?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shir Hussain Ahmadi、您好!

    您可能已经启用了 HDQ 模式、如上述文档第3.8节中的图9所示。 如果是、您的器件不再通过 I2C 进行通信、而是使用 EVM 上的 HDQ 端口。 请将电缆切换至 EVM 和 EV2300/EV2400上的 HDQ。 移动导线后、您应该会在 bqStudio 的左侧看到该器件。

    不建议在配置/编程监测计时使用 HDQ、因为它比 I2C 慢。

    如果您的非通信问题仍然存在、请告诉我。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用并启用了 I2C 模式。 我觉得这个问题与通信模式无关。 它可能与放电电流的大小有关。 放电电流约为2100mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shir Hussain Ahmadi、您好!

    您的电池是否"自下而上"? 请检查电池数据表、确保电池的放电速率是允许的。

    此外、请确保电池的端接电压设置正确、以免过度放电。

    此致、
    Bryan Kahler