This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:TPS25200的 OVC 运行

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, TPS25200-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667335/tps25200-ovc-operation-of-tps25200

器件型号:TPS25200

你(们)好


我的客户评估了 TPS25200。
我认为、当5.4V < VIN < 7.6V (OVC)时、该器件会降低电流输出。
这种理解是否正确?
如果正确、是否有办法避免它?


此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    感谢您的联系!
    在钳位运行模式下,器件功率耗散变为(Vin-Vovc)*Iout。 这会导致器件结温升高。 该器件将继续为负载供电、直至达到热关断状态。
    器件可提供的电流大小取决于环境温度、电路板布局和功率耗散。 您的系统的负载类型是什么?负载电流是多少?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rakesh-San

    感谢你的答复。
    负载是电源电路、负载电流如下。
    我的客户认为他们使用 TPS25200-Q1、GND 电压电平上升约0.5V、输入电压通过分压器电阻为 GND 端子供电。
    我可以通过这些方法使用该器件吗?

    最小值:35mA (平均值)
    典型值:70mA~350mA (平均值)
    最大值:800mA (平均值)/1200mA (峰值)

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    TPS25200-Q1能够提供负载电流。 但是、不建议提高基准 GND 电势。 您能告诉我改变 GND 电压电平的目的吗? 通过这样做、客户尝试实现的目标。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh-San

    感谢你的答复。
    我的客户不想降低 OVC 下的电流。
    他们会尝试这种方法。

    此致、
    横田洋三