This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:申请原理图审阅

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655054/tps51200-request-schematic-review

器件型号:TPS51200

您好!

我的一位客户愿意将 TI 的 TPS51200用于他们的网络应用。

他们询问 TI 他们的原理图是否有任何问题。

请帮帮我们。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是有关原理图的注释。

    • 在 REFOUT 引脚和 GND 之间放置一个0.1uF 电容器。
    • 将 REFIN 和 GND 之间的电容从10nF 更改为1nF。
    • 在 PGOOD 引脚和 VIN 引脚(引脚10)之间添加一个100k Ω 电阻器
    • 在 VLDOIN 和 GND 之间再添加至少一个10uF 电容器
    •  在 VO 和 GND 之间至少再添加一个10uF 电容器。

    数据表上提供了一些参考设计。 请客户遵循这些参考设计。

    谢谢