This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:您能告诉我有关"TPS63000#39;s 开关频率"吗?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655160/tps63000-could-you-tell-me-about-tps63000-s-switching-freaquency

器件型号:TPS63000

你(们)好。

我的客户正在尝试使用 TPS63000。

请告诉我该产品的开关频率。

问:根据数据表的电气特性(p 5)、开关频率在1250~1500 [kHz]时是否正确?

<注释>

·我认为、电气特性的值与数据表(P13)中图10的波形是正确的。

·但是、数据表中的"8.2.2.2电感器选择"(p12)表示"f =转换器开关频率(典型值为2.5MHz)"。

请帮帮我。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi、

    这是我们在下一版数据表中修复的"电感器选择部分"中的错误。

    电气规格中的开关频率是正确的

    此致
    Sabrina