This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:Battery Management Studio 1.3.80学习周期选项卡问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664476/bq34z100-g1-battery-management-studio-1-3-80-learning-cycle-tab-problem

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你(们)好

我将电池管理工作室(1.3.80)用于 bq34z100-G1和 EV2300。 我想使用学习周期、但工具栏中没有学习周期选项卡。  

您能不能说出电池管理工作室中未出现"学习周期"选项卡的原因。

非常感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shir、您好!

    遗憾的是、与 bq34z100-G1相关的 bqStudio 工具规格中未包含"学习周期"选项卡。 我已将您的反馈发送给工具团队、并请求将"学习周期"选项卡添加到工具栏。

    目前、需要手动执行学习周期。 如果您对该流程有任何疑问、请告诉我!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bryan 的快速回复、
    是否有任何材料展示了 bqStudio 相对于 bq34z100-G1的分步手动学习周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shir Hussain Ahmadi、您好!

    以下是学习周期的一般指南(专为另一个测量仪表编写): www.ti.com/.../slua597.pdf

    一般情况下:

    0。配置 DataFlash、包装化学成分、执行校准并导出 GG 文件(供以后比较)
    1.启用它
    2.发送复位命令(0x0041)
    3.为电池组充电以充电终止。
    4.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
    5.C/10放电至端接电压
    6.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Qmax 应更新、更新状态应增加到0x05
    7.为电池组充电以充电终止
    8.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
    9. C/10放电至端接电压
    10.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Ra 表应更新、更新状态应增加到0x06

    此致、
    Bryan Kahler