This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165EVM-283:驱动24个串联的红外 LED - EasyScale 模式产生的噪声和意外的电流测量。

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654673/tps61165evm-283-driving-24-ir-leds-in-series---noise-from-easyscale-mode-and-unexpected-current-measurements

器件型号:TPS61165EVM-283

我已断开此评估板上的 JP2、并在 J4上焊接了一根导线、因此我可以在 J3和 J4上连接我自己的 LED 阵列。 我的阵列由24  个串联的 OSRAM 4240组成。

我看到两个不同的意外事件:

使用信号发生器、我可以向 CTRL 引脚提供 PWM 信号、当在示波器上查看时、器件可以很好地调节我的电流。 当我使用 EasyScale 函数时、我也可以使用 GUI 控件进行调光、但输出有一点噪声、与我在对 CTRL 引脚进行 PWM 操作时看到的情况不同。 在使用此模式时、我似乎从未从 IC 获得确认。

2.使用 PWM 或 EasyScale、通过 LED 阵列的最大电流消耗固定在127mA 左右。 这应该是100mA、我知道 R2应该有2欧姆的值来实现这一点。 由于我没有方便使用的2欧姆电阻器、因此我使用的是2.2欧姆电阻器、但我仍然看到127mA、我希望看到的电流小于100mA。 使用 EasyScale、反馈电压为0.152V 时达到127mA、这一点也很重要、因为所有高于该值的电压也显示最大电流。

我是否遗漏了什么、从而导致我遇到的问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    在使用自己的 LED 负载之前,是否已尝试 EVM 上的东方 LED? 是否可以达到100mA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将2.2欧姆电阻器与 EVM 的原始 LED 配合使用、我可以看到91.5mA、这是预期的电流值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电流通常低于预期值、但高于预期值是不常见的。 您能否检查 LED 连接? 如果您连接到 J4,则有一个电阻 R4,它未安装在 EVM 上,您是否安装了它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经在 EVM 上的 R4上焊接了一根导线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请问您的输入电压是多少? 让您测试 SW 信号以查看切换是否正常。 此外、还请检查电感器电流是否达到电流限制。