This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:恒定电流和反激式解决方案的参考文档

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654771/tps55340-about-reference-document-for-constant-current-and-flyback-solution

主题中讨论的其他器件:TPS55340PMP9806

客户希望对 TPS55340使用反激和恒定电流(CC)控制。

如果有反激式恒流参考设计或应用手册、请告诉我。

输入电压:5V 或12V、输出电压:24V/100mA (计划增加 CC 控制输出电压:12V、5V 和3.3V)  

⇒是否有比 TPS55340更推荐的器件?

※E2E 已发布、无器件型号。

因为当选择 TPS55340时、"选择论坛"只是非隔离式直流/直流论坛。  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS55340可用于反激式拓扑。 请查看 TI 用户指南 :SLVU751A

    顺便说一下、"(计划添加 CC 控制输出电压:12V、5V 和3.3V)"  是什么意思?  这是否意味着最大输出电流被限制在100mA 以下、一旦高于100mA、输出电压将下降? 这是否意味着有三个输出、分别是12V、5V、3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海伦-圣

    感谢您的回复、

    我回答有关输出电压的问题:24V、12V、5V 和3.3V。
    它是一条电力线、Vout 由外部控制信号进行切换。
    但这些 Vout 也需要恒流控制。 (如果输入功率不足、压降不是 Iout、而是 Vout)

    重新设置、客户请求如下;
    ・输入电压:5V 或12V
    ・μ V 输出电压:24V 或12V 或5V 或3.3V
    ※Vout 由外部控制信号切换。
    ・μ A Iout:100mA 恒定电流(在每个输出电压情况下)

    是否有任何有关设计恒流电路的文档?


    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TI 参考设计 PMP9806:

    请参阅 UG:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、您是否可以将应用信息发送给我们、例如终端设备、体积? 我们希望了解市场营销要求。 我的电子邮件地址是:helen-chen@ti.com