This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24050:BC1.2端口上的 bq24050 / D+ D-检测结果

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664089/bq24050-bq24050-d-d--detection-result-at-bc1-2-port

器件型号:BQ24050

您好!

让我询问 BC1.2端口的 D+/D-检测结果。 请就我预期的以下结果发表您的评论。

  • SDP:100mA 输入电流限制设置
  • CDP: 100mA 输入电流限制设置?
  • DCP:充电器可以立即以设定的 ISET 电平开始充电

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我正在等待您的回复。 提前感谢。

    此致、
    Satoshi / Japan Disty
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我们将对此进行研究、但我们的想法是标准下行端口(SDP)和专用充电端口(DCP)将显示为适配器、并且可以立即以编程的 ISET 电平开始充电。
    下游端口(CDP)最初将限制为100mA、主机可将其更改为更高的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    感谢您的评论。 当您对此行为有实际结果时、请提供您的反馈。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    SDP 和 DCP 结果已在实验中确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    感谢您的支持。 关于 CDP 结果、您能否准备 CDP 端口来评估它?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    感谢您的支持。 你有更新吗? 是否难以准备 CDP 源?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    感谢您的支持。 你有更新吗?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    很抱歉耽误你的时间
    标准下行端口(SDP)和专用充电端口(DCP)将显示为适配器、并且可以立即以编程的 ISET 电平开始充电。
    下行端口(CDP)将限制为100mA、主机可将其更改为更高的电流。