This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3450:保持引脚悬空

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, LM3450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654881/lm3450-hold-pin-floating

器件型号:LM3450
主题中讨论的其他器件:LM3409

您好!

我们的电源基于 LM3450A、LM3409位于次级侧。 在初级侧、我们不使用  与 LM3450通信的动态保持功能。 因此、引脚"保持"悬空、引脚"ISens"连接到初级接地。

遗憾的是、在数据表中、如果存在任何副作用、引脚"保持"悬空且引脚"ISens"接地、我找不到提示。 是否有人具有该拓扑的相关经验?

感谢你的帮助。

此致

克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    克劳斯、您好!

    看看 HOLD 的工作原理、您应该可以按照自己的设置方式进行设置。 它尝试在 Isen 电阻器上调节-200mV、但我看不到它在任何地方会导致问题、如果它无法做到。

    方框图显示了一个40千欧电阻器上的5uA 电流源、为 Isen 阈值创建了一个200mV 的偏移。 保持会增加额外的电流以尝试将 Isen 设置为-200mV、如果无法保持、则应将其拉低。

    这不是用于三端双向可控硅开关元件还是反相调光器?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    感谢您的快速回复。
    不可以、在这种用例中、我们不使用三端双向可控硅开关元件或反相调光器。

    此致、
    克劳斯