This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040-Q1:关断模式下的升压转换器输出电压

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667382/tps61040-q1-boost-converter-output-voltage-during-shut-down-mode

器件型号:TPS61040-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61040TLV61046

尊敬的先生/女士:

在评估一个应用期间、我们使用升压转换器 TPS61040QDBVRQ1。

我们使用以下原理图:

查询说明:

在此应用中、我们使用 Booster IC 开启 OLED。 根据 OLED 电源序列 要求、我们在为 OLED 提供3.3V 电压后经过一段延迟后打开升压器 IC。 OLED 有2个引脚

(1) VDD =提供3.3V 外部电压

(2) VCC =从外部提供9V 电压。

为此,我们实施了由 MCU 控制的 BOOSTER IC EN (使能)引脚。 MCU 引脚默认处于低电平状态、因此 ENABLE 引脚将处于低电平状态、因此升压器 IC 处于关断模式、不会生成输出电压、 EN (ENABLE)引脚将处于高电平状态时、升压器将导通并为 OLED 生成输出电压。

因此、我们需要 在升压器输出电压处于关闭状态时确认其输出电压、我记得它在关闭状态时仍输出低电压(接近 VIN 输入电压)。

那么、如果确实如此、那么在升压器 IC 处于关断模式时、对于截止输出电压有什么作用?

因此、请验证原理图并提供提示输入。

谢谢、此致、

Denish Limbachiya、

嵌入式硬件工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TPS61040、当处于关断模式时、Vo=Vin-VF (D9)。 如果您希望在关断后使 Vo=0V,则建议您使用 TLV61046,在关断后将断开输入和输出。