This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23610:lmz23610查询

Guru**** 2630915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667079/lmz23610-lmz23610-query

器件型号:LMZ23610

你(们)好

 请帮助检查随附的 file.e2e.ti.com/.../3858.lmz23610-three-models.docx

 请对此问题提出一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是明星

    我是否可以询问输出电容器的值是多少? 从字 file 中判断有点困难。

    此致

    杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Star:

    我想与您一起检查的另一件事是、SYn CLKS (时间1、2、3)是否相同。

    此致
    杨波
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     现在可以清楚地看到吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    谢谢!

    首先、我建议检查 syn clk 信号。 原因必须通过时钟信号对模块进行同步、以避免因359kHz 内部时钟的微小差异而导致输出电压中的拍频。 如果模块未同步、纹波电压的幅度将取决于内部时钟的相位关系。

    其次、在原理图中、我没有看到任何笨重的输出电容器。 μF 表 μF、根据误差放大器中的内部补偿值、6V VOUT 应用需要介于330 μ F 和660 μ F 之间的最小值。 当您执行并联输出时、 整个系统的电流感应增益会根据从属主器件的模块数量而增加。 为了对此进行补偿并确保良好的稳定性、必须增加总输出电容。

    此致!

    杨波