This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:CAN Pi 指挥官使用 USB-TO-GPIO 与 TPS65400通信

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654997/tps65400-can-pi-commander-use-a-usb-to-gpio-to-talk-to-the-tps65400

器件型号:TPS65400
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我想使用具有 PI-Commander 的 USB-TO-GPIO 接口与目标板上的 TPS65400进行通信。  我已经尝试过这种方法、但 Pi Commander 没有找到我的 TPS65400。  此 USB 接口是否兼容?  还有其他我应该做或检查的事情吗?

感谢您的任何帮助!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve

    有2种与 TPS65400通信的方法。
    1.将 USB2ANY 接口与 PI 命令器配合使用。
    或将 USB-TO-GPIO 接口与 FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 结合使用。
    您可以在以下链接中下载:
    www.ti.com/.../FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER