This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61088:WebBench 抛出异常

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655018/webench-tools-tps61088-webbench-throwing-exception

器件型号:TPS61088

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

1) 1)我尝试将 WebBench 与 TPS61088配合使用、但当我插入数据时、我收到异常。

我访问了数据表中的 URL:
webench.ti.com/.../quickview.jsp

VIN=3.0-4.2
Vout=12
Iout=3
温度= 30

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TPS61088、12V 3A 输出过大、此频率仅在 Vin=3V 条件下支持12V/2A 输出。