This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:在45°C 时停止充电

Guru**** 2810785 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ24090, BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667481/bq24040-to-stop-charging-at-45-c

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ24090BQ21040

您好!

当电池温度达到60°C 时、BQ24040将停止充电

我的客户希望它在45°C 时停止充电。  是否有一种简单的方法可以在 NTC 周围添加组件以实现此目的?

此致、

C 何敏嘉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    是否为此应用选择了 NTC?它的价值是什么?
    NTC 是否在电池组中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回答。 客户尚未修复 NTC。 NTC 将位于电池组中。

    如果在45°C 时停止充电、则客户愿意使用另一个类似的充电 IC  我注意到、BQ21040 (0.8A 充电电流)和 BQ24090 (5V 输入电压)都在45C 停止充电、并且与 BQ24040非常相似。  我会向客户推荐这两个选项。

    如果您有其他建议、请告诉我、

    此致、


    C 何敏嘉。