This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65273V:由 I2C 设置时、输出电压是否限制为1.95V?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65273V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654533/tps65273v-is-vout-limited-to-1-95v-when-set-by-i2c

器件型号:TPS65273V

我已阅读 TPS65273V 数据表。 据我了解、当通过 FB 引脚使用电阻分压器设置输出电压时、输出电压最高可达15V。 但是、当通过 I2C 进行设置时、VOUT 引脚直接连接到输出节点、因此电压限制为1.95V。 是否可以通过电阻分压器将 VOUT 引脚连接到输出节点、以达到高于1.95V 的电压? 我想使用3.3V - 4V 范围内的电压。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo

    理论上、您可以添加一个电阻器来增加输出电压、请参阅下文。

    但  存在以下风险:

    由于内部分压电阻器匹配良好、在不同温度、不同转角下、内部分压电阻器的比率是固定的、因此 TI 可以确保 Vout 的精度、而无需外部电阻器。

    但外部电阻器与内部分压器电阻器无关、 因此在不同的温度下、不同的转角点、 Vout  将有很大的变化。  

    因此、不建议以 这种方式使用 TPS65273V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,赵马

    因此、这可能会以牺牲精度为代价。

    感谢你的善意帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo

    是的、你是对的。