This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59281:使用灌电流输出来驱动另一器件的高阻态逻辑电平输入的简单、可靠的方法?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TLC59281, TLV7031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667289/tlc59281-straightforward-reliable-way-to-use-current-sink-output-to-drive-high-z-logic-level-input-of-another-device

器件型号:TLC59281
主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV3257TLV7031

您好!

我使用 TLC59281来控制电路板上的 LED、我有一个未使用的输出、我想控制本地开关的 SEL 引脚(SN74CBTLV3257)。 TLC59281上的输出电压看起来是可变的、具体取决于灌电流设置和拉电流。 理想情况下、我只需将一个上拉电阻器的大小调整为3.3V、以匹配已编程的灌电流(10mA)、并在 TLC59281打开通道时获得 V_OL < 0.5V。

我的问题是开关的 V_IL 阈值最大为0.8V、因此我需要 TLC59281的 V_OUTn 低于该阈值并具有足够的裕度。

您是否使用了上拉电阻器或其他一些小型基本电路、通过 TLC59281等电流阱输出 LED 驱动器来实现此"逻辑输出功能"? 如果没有一种简单的方法来保证 V_OUTn 小于0.8V、只需一个上拉电阻器、那么我可能需要考虑使用 TLV7031等小型比较器在 LED 驱动器和开关之间进行连接。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在进一步离线讨论之后、确定输出上的足够高的上拉电阻应确保 V_OUTn 将非常低、可能约为0.1V、因为 TLC59281驱动输出级、尝试使通道电流与 R_Iref 设定点匹配。 因此、到3.3V 的4.7k Ω 上拉电阻将灌入~700uA、并为下游器件提供必要的逻辑高电平和低电平阈值。

    谢谢、

    Jonathan