This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS61099X 内部 FB 分频器寄存器值

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667470/tps61099-tps61099x-internal-fb-divider-register-value

器件型号:TPS61099

您好!

我想知道芯片内基准分压器寄存器的总值、以估算这些寄存器消耗的电流。
对于3.3V 输出、TPS61099的外部寄存器为576k + 249k (由 Webench 提供)。
这些寄存器的损耗是否与 TPS61099 (可调节)和 TPS610994 (固定)相当?

此致、
Tark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于固定版本器件、内部反馈电阻器将在 PFM 模式下与 VOUT 断开。 因此、固定版本器件的轻负载效率优于可调节器件。