This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C598:最大总电流

Guru**** 2639435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6C598

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654685/tlc6c598-max-total-current

器件型号:TLC6C598

团队、

我没有看到该器件的建议总电流能力。  假设器件能够处理50mA*8ch = 400mA 是否安全、前提是满足封装的散热/结温要求?

谢谢、

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每通道的最大输出电流为50mA。 但不建议将所有输出并联在一起以获得400mA 输出电流,因为每个通道的电流平衡可能是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anda:

    感谢您的回答。 那么、8个单独的通道全部同时消耗50mA 电流是可以的吗?

    谢谢、

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    是的。 唯一的限制是热耗散。 一旦热耗散8*i*i*RDSon* Rthja + Ta max <150C,TLC6C598就可以处理电流了。