This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ30Z554-R1:550_0_36

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ30Z554-R1, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667330/bq30z554-r1-550_0_36

器件型号:BQ30Z554-R1
主题中讨论的其他部件:BQ30Z55BQ40Z50-R2

尊敬的社区:

我有疑问。 我设法通过 SBS 模式下的 bq 评估软件访问某些值、但无法进入数据闪存部分。 当我尝试读取任何数据时、总是得到错误代码= 5。

我已经了解到 bq30Z55是定制器件、因此一切都"复杂"。 那么、这意味着什么是 Texqlty? 这是否意味着我完全没有机会改变任何东西? 在我购买容量更高的电池后、这会非常烦人、毕竟是 EV2300。。。

请帮助! 我现在该怎么办?

当我尝试通过 Battery Management Studio 进行访问时、如果有任何帮助、它会检测到器件'550_0_36'。  

真的希望有人能帮我。 我希望能够使用我的新电池。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florian、
    您使用的监测计的器件型号是多少? bq30z554-R1? bq30z55?

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、

    从我的电路的这张图片中可以看出、它是一个

    BQ30Z55
    49TG4
    COP8.

    i.imgur.com/GLkhubo.jpg

    Rds
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florian、
    bq30z55是一款定制器件。 有关 bq30z55 (包括 FW、工具)的信息仅在 NDA 下泄露。
    如果您的项目需要与 bq30z55类似的器件、我建议您查看 TI.com 上的 bq30z554-R1 (目录器件)。 bq30z554和 z55都是引脚对引脚器件、除了 Z554的引脚16是 GPIO 引脚、而 Z55的引脚 NC 是 GPIO 引脚。
    如果您的项目更灵活、我建议您查看 bq40z50-R2 (编目器件、更新得多、功能更多)。

    此致、
    David