This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:用于 LM3481的脉冲激光驱动器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653498/lm3481-pulsed-laser-driver-for-lm3481

器件型号:LM3481

尊敬的:

我 正在寻找电流更高的激光驱动器。 我将驱动 2A 脉冲 , PWM 上升时间: 1uec。 和  最小脉冲宽度:200 μ s

是否 可以包含 MOSFET。  LM3481是可行的、有没有人可以提供帮助?

智能手机应用。

如有、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    输入电压范围和输出电压是多少?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    输入电压:3V 至4.2V

    输出电压:2.5V/2A

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    为了达到所提供的规格、您需要在 SEPIC 配置中配置 LM3481或使用降压转换器。

    另请查看 TI 参考设计网页。 也许可以找到满足或接近这些要求的设计。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:


    感谢您的回复、我们会找到您的回复。


    此致、


    劳伦斯。