This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10011:6位时的启动输出

Guru**** 2445310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665024/lm10011-start-up-output-when-6-bit

器件型号:LM10011

您好!

在6位模式下使用时、能否在下表中将 IDAC_OUT 在启动时仅设置为[0d]~[15d]?
如果可能、我想将其设置为53d、但在这种情况下如何确定 Rset 的电阻值?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YUto 您好-此设备已在本电源论坛中错误放置。 让我寻找合适的所有者、以便快速回答您的问题。

    此致、
    -JP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUo-San、

    数据表中提供了默认启动值、我建议 Rset 为200k/11.3uA 或215k/7.59uA、以最接近您所需的值。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mathew-San:

    感谢你的答复。
    例如、我能否假设 Rset = 200至215kOhm 时无法将初始值设置为53d?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只需检查您是否收到了 E2E 帖子以及您对此事的看法。
    我仍期待您对 LM10011的回应。

    此致、
    YUto Sakai