This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:LP5907-Q1的启动

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667404/lp5907-q1-start-up-of-lp5907-q1

器件型号:LP5907-Q1


亲爱的、大家好

客户正在考虑使用 LP5907-Q1。
图14介绍了启动的时序。 和图15。 和规格。
在这种情况下、从 EN 的上升沿到输出从0A 开始上升的时间都大约为30μS μ s。
请告知我器件变化和温度变化导致的变化程度。
如果可能、请告诉我该时间的最短和最长。

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masami、

    我们没有最短启动时间;但是、在电气特性表中、我们提供了从 Ven 交叉 VIH 到 Vout 达到标称值95%的最长启动时间  

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢你的答复。
    我明白了。

    谢谢、Masami M.