This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:正输出上具有大纹波

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654726/tps65131-q1-large-ripple-on-positive-output

器件型号:TPS65131-Q1

你(们)好。

I AN 使用 TP65131实现5V 至+/-12V 转换器。 该电路几乎与数据表中的典型应用电路相同。 这对于构建的6个电路板中的5个电路板来说似乎可以正常工作。 第6个电路板在大约2kHz 的频率下在+12V 输出上具有1Vp-p 纹波。 然后、我返回到前5个电路板上找到类似的纹波、但要小得多(<100mVp-p)。

在四处走动之后、我发现在将 CRO 探针放置在 CP 引脚上时问题消失了。 我检查了这不是电路板或元件故障、C6上的1MEG 电阻器解决了所有电路板上的问题。 数据表中的第9.2.1.2.6.2节没有提供关于 CP 引脚的太多信息。 我找到了一个评估板原理图、其中有一个与 C6串联的零欧姆电阻器、但它仍然没有解释您为什么要在那里使用一个电阻器。 有人可以帮助解决这个问题吗? 导致该纹波的原因是什么? 1MEG 修复是否可接受?

此致、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CPT_Mac、

    您添加了一个与 C6并联的1 M Ω 电阻器? 如果是这种情况、我不建议使用此解决方案。 CP 是 GM 放大器的输出、您将为其加载恒定电流。 我希望增大的纹波是由注入 CP 的噪声引起的。

    请检查探头的电容。 我希望与您的探头类似的小电容器也能解决问题、建议使用此类电容器来减少注入 CP 的噪声。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    CRO 探针的电容为95pF。 我怀疑补充说、与10nF 并联会对事情产生很大影响。 我尝试将1nF 与10nF 并联、但这也没有效果。

    我看不到1M 修复的问题。 它确实会加载输出并将 CP 引脚上的直流电压从~0.55降低到0.41V。 它还将输出电压从12.18更改为12.09V、但这是一个运算放大器电源、因此误差无关紧要。

    此致、

    Andrew