This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:HSFB 代码?IDE 代码,我可以使用?它可以在 UCD3138HSFBEVM-029中工作

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666830/ccs-ucd3138-hsfb-code-has-ide-code-that-i-can-use-it-can-work-in-ucd3138hsfbevm-029

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

HSFB 代码有 IDE,我想使用 IDE 功能。

我需要 “# define IDE_ENABLE”,是否需要设置或注意其他内容?

Thx。

#ifdef IDE_ENABLE //来自 HSFB 代码
 init_ide();
#endif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们会有人对其进行调查、然后再回复您。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 只需定义 IDE_ENABLE、就会添加 IDE。

    请注意,您显示的部件(init_ide();)不是唯一在添加 IDE_enable 定义时将被激活的部件。

    另一部分位于"standard_interrupt.c"文件内。 该器件针对 TI 的 EVM 进行了调整、需要进行修改以适应其他硬件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你