This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:JEITA 曲线、锂聚合物电池兼容性

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654439/bq51050b-jeita-profile-lipo-battery-compatibility

器件型号:BQ51050B

我们选择了 BQ51050用于大型生产电路中的无线充电、但我们看到该充电器使用 JEITA 充电曲线、因此电池可以(在特定条件下)充电至60ºC μ A。 这意味着它与大多数只能充电至45ºC μ F 的锂电池不兼容。 BQ51050中是否有任何配置可仅充电至45ºC μ s? 还是必须通过外部电路控制 VTS?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    外部 VTS 有几个问题。
    是否可以调节高温跳变点以将装置关断为45、更改 NTC 和外部电阻器。