This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175电感纹波电流波形请求

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654349/lm5175-lm5175-inductor-ripple-current-waveform-request

器件型号:LM5175

你(们)好。

您是否碰巧在 LM5175的以下条件下测量电感器纹波电流波形:

  • VIN = 4.5V
  • Vout = 12V
  • Iout = 10A

我之所以提出这一要求、是因为当输入电压为4.5V 时、我的客户在线性技术器件上遇到了一些问题。

他们观察到、由于纹波电流存在抖动、电感器变得非常热。

谢谢!

此致、

许耀明