This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313:无负载上电失败

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666778/lm27313-power-up-failing-with-no-load

器件型号:LM27313

我正在使用 LM27313进行测试、以从5V 升压到7V、并在启动期间发现问题。

电路:

启动:

我看到、当我添加一个100mA 负载时、它看起来工作正常:

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用较小的电感应有助于减少无负载过冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的建议。 我尝试将电流降至2.2uH、但仍然有问题。

    我对 SW 节点进行了一些额外的示波器截图、并看到器件似乎在过冲后仍保持开关。 接下来、我检查了 FB、它高于目标值、因此我检查了 GND、并发现 GND 引脚上有明显的尖峰。 我查看了布局并确定该器件的 GND 连接不良、由于附近没有 GND、因此估计有10m Ω 的布线电阻。 我修改了 EVM 以获得更好的 GND、这似乎解决了问题。 [编辑:我实际上在焊接过程中移除了 J15、但忘记将其放回、移除30uF 负载实际上使其能够稳定]。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    我今天进行了测试并意识到更改 GND 未解决问题、我刚刚移除了 J15上的接头、将其连接到它应该为其供电的30uF 电容。 连接后、它再次变得不稳定。 我不确定 GND 调整是否真正产生了任何影响。 是否应继续将电感降低到低于根据数据表计算得出的最小值以下有任何想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    恐怕30uF 太大、无法支持内部环路补偿网络。  您可以在 J15上放置一个小电阻器(例如0.1欧姆)、而不是短接 J15、然后查看是否恢复了稳定性。

    谢谢、

    Youhao