This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 快速充电、电量监测计和保护、电池平衡 IC 建议

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654787/fast-charging-fuel-gauge-and-protection-cell-balancing-ic-suggestion

主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350

建议为 48V 锂电池组(45AH)-13节串联电池连接提供具有快速充电、电量监测计和保护、电池平衡功能的 IC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    您可以考虑将 bq76940与 bq78350配合使用、以查看它是否符合您的用途。 这两款器件负责电量监测、保护、电池平衡和电池监控。 它们不负责充电。 没有可串联13节电池的分立式充电器。

    谢谢

    Miguel