This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9244:UCD9244融合设计

Guru**** 2793845 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9244, UCD7242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654823/ucd9244-ucd9244-fusion-design

器件型号:UCD9244
主题中讨论的其他器件: UCD7242

您好、Liu Jian、

    客户正在将 UCD9244+UCD7242用于 C6000 DSP。 需要您对融合配置的支持。

e2e.ti.com/.../SYSTEM-POWER-_5F00_-POWER_5F00_DSP_5F00_CORE.pdf

e2e.ti.com/.../UCD9244For6678--FOUR-1.0.xml

e2e.ti.com/.../UCD9244-and-7242-for-6678-OUTPUT-1.xml

    有四个输出轨。  6678 Output1.xml 的 UCD9244和7242连接后、DSP0 1V0和 DSP0 Vcore (=1V)的输出电源轨正常。 但是、DSP1 1V0和 DSP1 Vcore 始终为零。 随附的 UCD9244For6678四个1.0.xml 略有改进。 DSP0 1V0、DSP0 Vcore 和 DSP1 Vcore 正常。 但是、DSP1 1V0是零。 我不明白为什么 DSP1 Vcore 在这种配置下是正常的。 我们需要您的支持、

  1. 您可以提供融合设计吗?  附件中包含原理图;
  2. 您能不能告诉我们我们我们的融合设计中的错误?

非常感谢。

下面是输出电感器和电容器的器件型号。

L28、L29、L30、L31

HM72B-06R47LFTR13

0.47 μ H

HM72

4.

C1891、C1892、C1893、C1894、C1895、C1896、C1918、C1919、C1920、C1921、C1922、C1923年

T520D337M006ATE025

330uF

7343

35.

C1889、C1890、C1897、C1898、C1916、C1917、C1924、C1925、C2025、C2026、C2049

T55B227M004C0035

220 μ F

C_2P_114_138X118

11.

C88、C225、C226、C227、C503、C504、C505、C791、C809、C878、C886、C887、C888、C889、C939、C940、
C941、C942、C992、C1002、C1009、C1025、C1027、C1033、C1383、C1887、C1888、C1899、C1900、C1914、
C1915、C1926、C1927、C1943、C1982、C1983、C1984、C1991、C2003、C2004、C2005、C2006、C2046、C2051、C2052、C2053

JMK212BBJ476MG-T

47 μ F

C0805

46.

C402、C408、C416、C418、C430、C815、C816、C1079、C1094、C1096、C1102、C1830、C1884、C1885、C1886、C1901、C1902、
C1903、C1911、C1912、C1913、C1928、C1929、C1930

GRM21BR60J226ME39L

22 μ F

C0805

24

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要分析问题、请转至 GUI 监视器部分、单击"系统仪表板"按钮。

    请保存状态寄存器窗口的屏幕截图。 它将显示每个电源轨的故障标志、指示电源轨未通电的原因。

    此外,您还可以使用 GUI ->工具下的“设备/项目配置比较”工具来比较这两种配置的差异。  

    存在许多差异、包括电流感应增益、VID 设置和反馈环路补偿器。 从"设计"部分可以看出 、OUTPUT1.xml 的电源轨3不稳定。您可以启用"自动调优"功能来获得稳定的环路补偿器。

    此致、

    Zhiyuan