This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5001:有关 Webench 设计输出的其他元件的问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655004/webench-tools-lm5001-question-on-additional-components-on-design-output-from-webench

器件型号:LM5001

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好:

我使用附带的 LM5001进行了 Webench 设计。  我想知道这些组件在项目中的用途是什么/它们提供了什么功能?

D2、D3、CB 和 RB  

欢迎并感谢任何反馈或意见!  

再次感谢!

Paul

e2e.ti.com/.../TI-LM5001-webench_5F00_design_5F00_3758011_5F00_13_5F00_437671152.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    在 LM5001数据表的第13页、它提供了有关软启动的详细说明。 D2用于软启动。 关断期间、D3将对 SS 电容器放电。
    RB 和 CB 是 RC 缓冲器电路、可抑制电压尖峰并抑制振铃。

    此致、
    Zack