This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:散热焊盘的尺寸

Guru**** 2559410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667505/tps65218-dimension-of-thermal-pad

器件型号:TPS65218

您好!

我们收到了客户关于 TPS65218的问题。
请帮帮我们。

[问题]
散热焊盘的典型尺寸是多少? 它们需要包括投影在内的尺寸。 请参阅下图。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    感谢您的提问。
    您附加的快照显示了正确的尺寸。 散热焊盘通常为3.6873±0.2727 x 3.6873±0.2727 (单位为 mm)。 请参阅尺寸图。
    这意味着什么类型的投影? 我将与我们的产品专家一起查看该主题、看看他是否有更多见解。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复。 关于投影(突出)、请参阅下图。 您能为我们提供这种尺寸吗?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    我想您显示的距离是您上一张图片右上角提到的距离。
    0.05mm。 它在焊盘周围出现8次。

    我希望我现在理解正确。 如果您对此器件有其他疑问、请告知我们。

    此致
    Kevin