This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2663:关断模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654850/lm2663-shutdown-mode

器件型号:LM2663

您好!

使 LM2663电路如下所示。

要进入关断模式、请将超过2V 的电压连接到 SD 引脚。 但不能用作关断模式。

当我使 LV 引脚(PIN6)悬空(未连接到 GND)并将2V 以上电压连接 到 SD 引脚时、它将作为关断模式正常工作。

您能否告诉我、当 LV 引脚连接到 GND 时、关断模式为何不起作用?

此致、

尼基

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在 EVM 上进行了测试、无论 LV 引脚(开路或 GND)的状态如何、都可以通过将 SD 拉至2V 来关断器件。 您的 IC 属性可能会以某种方式改变。 您能否用新的 IC 替换并重新测试?