This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双向 POE 或动态可配置的 PSE 或 PD

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BUCKBOOST-BIDIR, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654304/bi-directional-poe-or-dynamically-configurable-pse-or-pd

主题中讨论的其他器件:TIDM-BUCKBOOST-BIDIRLM5170

您好!

 我想知道 TI 是否有任何内部解决方案可提供具有一个 IC 的动态可配置 PSE 或 PD?

 我有一个应用、希望器件 A 和 B 有时从 A -> B 发送电源 、但稍后电源应从 B -> A 传输。(在转换器件时、允许断开连接、然后重新连接并重新协商电源方向。)

 (我计划 在后端使用 LM5170或 TIDM-BUCKBOOST-BIDIR。)

此致!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的查询、Kuenrg。

    TI 目前不提供此类解决方案、因为它不在 IEEE802.3at (PoE)标准的范围之内。

    我们很赞赏这一想法、并将在未来 IC 定义讨论中考虑您的建议。

    此致、
    Thomas Lewis
    PoE 应用和营销经理