This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:EMB1499和 EMB1428功耗

Guru**** 2613425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654970/emb1428q-emb1499-and-emb1428-power-consumption

器件型号:EMB1428Q
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A-Q1SN6501

我正在与 EMB1499、EMB1428和 bq76PL455A-Q1一起设计有源 BMS。

我将使用2个 EMB1499和2个 EMB1428。

电池电压为48V。

我使用 TIDA-00817TIDA-00239 作为参考原理图。

我想知道它从12V 和5V 电源获取的电流是多少。

μA μA 数据表 EMB1428:IVDD12V (12V 电源电流)= 125 μ A;IVDD5V (5V 电源电流)= 180 μ A;

EMB1499:Vina (12V)静态电流(运行)= 2.8mA;

它只有几毫安。

在参考设计中、它使用12V 升压转换器、输出电流高达1安培。 我认为这是强劲的。

我想我可以使用 LDO (TPS7A1601)来提供12V 电源。

这种情况是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MM、

    当然、修改电源树是可以接受的。 我可以想到的两个"明白"是:

    1) 1)步进从 BAT16获取5.3V 电源。 这是 LDO 需要处理的非常大的压降。
    2)您仍然需要浮动12V 电源、这是我们从 SN6501栅极驱动变压器获得的。 在生成隔离式电源时、这也会消耗一些 mA 的电流。