This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:为什么 MR 的实际值约为1.2V、与 VDD 不同?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654918/tps3851-why-the-actual-value-of-mr-is-about-1-2v-and-not-the-same-with-vdd

器件型号:TPS3851

降级:

从数据表中、MR 的引脚被上拉至 VDD、但是、我们测试的实际值大约为1.2V。  

VDD 约为3.1V、MR 不会被其他电阻器上拉。

原理图如下:

BTW、当我们测试 MR、R255、R536和 R253的值时、都没有焊接。

请 就该问题提供一些建议。

非常感谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、

    请从/MR 引脚上移除所有组件和所有连接、包括电阻器、电容器和任何其他可能导致泄漏的组件、并重新测量。 通常、/MR 引脚通过外部按钮短接至 GND、或通过 MCU GPIO 下拉至低电平、但在未下拉至低电平时具有高阻抗。 我想您看不到/MR 上 VDD 的原因是该引脚上的其他连接。

    Michael