This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:未使用的 DCDC 稳压器

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654640/tps65218-unused-dcdc-regulators

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件: TPS65217

您好!

对于 TPS65218、如果我不需要某些直流/直流稳压器、可以将其保持断开状态吗? 例如、对于 BU 系统、如果我不使用 DCDC5、CAN
我不使用滤波器电感器和电容器以及反馈? 与其他稳压器块类似、如果不使用 DCDC2、我可以在这里执行同样的操作吗?

我们发现、至少对于类似的 PMIC TPS65217、如果不提供滤波器和反馈、则该输出的故障将防止
其他稳压器的启动。

谢谢。
Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    TPS65218也应具有相同的行为、但当 STRICT = 0时、您可能会将反馈连接到更高的电压: e2e.ti.com/.../554657
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    DCDC5呢? 保持该开路会影响 DCDC6或任何其他电源轨 LDO1和 DCDC1-4吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能否将 FB5连接到 FB6或任何其他电源轨、从而使 L5保持开路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    根据 TPS65218用户指南、在 DCDC5和 DCDC6电压> DCDC5电压之前启用 DCDC6、因此我预计只要 STRICT = 0、将 FB5连接到 FB6并保持 L5未连接状态就可以正常工作。 我建议您在诸如 TPS65218EVM 的演示板上检查权变措施。 我还建议保留未组装的焊盘以进行正确连接、以备以后需要使用。