This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV-Q1:输出电流容差

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654875/tps92515hv-q1-output-current-tolerance

器件型号:TPS92515HV-Q1

您好!

当通过从 VCC 分压来设置 IADJ 时、我是否必须考虑 VCC 容差和 IADJ 基准容差?

如果 VCC 容差为+/-8%、IADJ 基准容差为+/-4%、则输出电流容差是否为+/-11%?

要获得更高的容差、如果使用电压基准、我能否仅考虑 IADJ 基准容差?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、您需要考虑 IADJ 上施加的电压容差。 使用 VCC 是最简单的方法、但不是最准确的方法(尽管实际上它优于+/-8%)。

    如果您需要更严格的容差、则应使用施加到 IADJ 的精密电压、因此您只关心内部误差放大器的失调电压。

    此致、

    克林特