This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:bq27542-G1电压、电流和容量

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662634/bq27542-g1-bq27542-g1-voltage-current-and-capacity

器件型号:BQ27542-G1

您好!

校准后、电流、电压、容量读数的精度是多少?

如何检查电池容量读数是否正确?

执行如下测试:

记录整个充电过程中的当前读数值、 然后 累加容量、获取电池容量、将该值与容量读数进行比较?

BRS、

廖成利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我们的 IT 算法精度在1%以内、但为了实现这一精度、除了校准外、监测计还需要学习电池。

    这是有关精度检查的演示。

    e2e.ti.com/.../GaugingAccuracyCheck.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damian:

    需要您支持的东西很多、校准完成后的电流、电压精度是多少?

    BRS、
    廖成利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    我理解您的问题、但我不清楚您为什么要根据我在上面所说的内容提出问题。 您是否尝试测量电流和电压的原始值? 监测计的精度不取决于校准精度、也取决于 IT 算法学习电池并选择正确的化学 ID。 这些是比 I、V 和 T 的校准精度更大的因素
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Damian,

    因为我们读取了电池电压和充电电流、从而通过该监测计 IC 控制充电过程。


    BRS。
    Tony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    校准后、您可以实现高达+/- 1mA、+/- 1mV 和+/-1degC 的精度。
    谢谢
    Onyx