This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217DEVM:如果在为 TPS65217C 设计的电路中使用 TPS65217D、它是否与 DDR3存储器兼容?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217CEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654697/tps65217devm-is-the-tps65217d-compatible-with-ddr3-memory-if-used-in-a-circuit-designed-for-tps65217c

器件型号:TPS65217DEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65217CEVM

如果在为 TPS65217CEVM 设计的电路中使用 TPS65217D、它是否与 DDR3存储器兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    C 和 D 版本之间的主要差异是 DCDC1输出电压、另请参阅

    DDR3支持-据我所知-仅1.5V、因此 DDR3 (非 LV)需要 C 版本。 D 版本适合 DDR3L (V)。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    Frank 是正确的、但答案可能更容易使用 Web 上的其他文档进行验证。

    请参阅标题为"使用 TPS65217x 为 AM335x 供电"的本用户指南、第一页中的说明:

    TPS65217C 还针对 ZCZ 封装内的 AM335x 处理器、但是 DCDC1输出电压被设定为1.5V 来为 DDR3存储器供电。 该版本不支持 AM335x 仅 RTC 运行。 TPS65217D 与 TPS65217C 相同、不同之处在于 DCDC1被设定为1.35V 来支持 DDR3L。


    TPS65217C 的原理图如第8页的图5所示TPS65217D 没有原理图、因为它是相同的。