This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:如果引脚 ON 上的电压可能大于引脚 VIN 上的电压

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654968/tps22916-if-the-voltage-at-pin-on-could-be-larger-than-the-voltage-on-pin-vin

器件型号:TPS22916

1、现在 VIN=1.2V、引脚 ON 上的逻辑电平为1.8V、应该正常、正确。 如果逻辑电压<=5.5V、应该没有问题?

2.如果 ON 逻辑为低电平、则反向电路将阻止 VOUT 的电压、即使该电压大于或不大于 VIN、对吧?

3、ON 引脚悬空时的状态如何?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    请在下面找到您的问题的答案:

    1、现在 VIN=1.2V、引脚 ON 上的逻辑电平为1.8V、应该正常、正确。 如果逻辑电压<=5.5V、应该没有问题?

    [AK]这是正确的、如果 VIN=1.2V 且 ON 较高(高达5.5V)、则器件将正常工作且不会损坏。

    2.如果 ON 逻辑为低电平、则反向电路将阻止 VOUT 的电压、即使该电压大于或不大于 VIN、对吧?

    [AK]是、如果 VOUT > VIN 且 ON 引脚被拉至低电平、则反向电流不会从 VOUT 流向 VIN。

    3、ON 引脚悬空时的状态如何?

    [AK] TPS22916有一个智能导通引脚、该引脚附带一个集成下拉电阻器、因此如果使能引脚保持悬空状态、它将下拉使能引脚。 对于 B、C 和 CN 版本、器件将关闭、对于 CL 版本、器件将打开。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius