This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541-V200:如何通过 bqEVSW 更新 GPCRB *。chem?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662761/bq27541-v200-how-to-update-gpcrb-chem-by-bqevsw

器件型号:bq27541-V200
主题中讨论的其他器件: GPCRBBQEVSWBQSTUDIO

您好!

     在-20度条件下使用 bq27541-V200时、我的客户面临 SOC 跳转。 因此、我们执行 gpcrb 过程并获取报告文件、如下图所示。

1.shold 我需要将 ID1352.chem 更新 到芯片中吗? 因为我在 bqEVSW 中找不到像"Update Chemistry from external file"这样的按钮。

2.如果 ID1352.chem 由    1352.chem 进行优化 ,或者它们是相同的文件?  

为什么 T RISE 和 T 时间常数可以在  低温条件下改善 SOC ?

谢谢你

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    遗憾的是、bqEVSW 无法从文件中更新化学成分。 您必须向我们发送 GPCRB 输出文件、以便为您提供加载了优化 ID1352.chem 的 SENC 文件。
    1.是的、您需要使用 ID1352.chem 的优化版本更新 IC
    优化文件是 GPCRB 工具提供的1352.chem。
    3. T RISE 和 T 时间常数用于补偿放电期间电池的自发热、这有助于准确预测低温下的 SOC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../shinwa1_2D00_report.zip

    尊敬的 Damian:

        附加文件 为 GPCRB 报告。  您是否帮助我生成 sens 文件? 或提供联系窗口。

    谢谢你。

    陈信哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff
    请阅读 gpcrb 工具的说明手册。 您需要对.chem 文件进行编程、然后对 gg 文件进行编程、然后提取 srec。 您可以使用 bqStudio 执行所有这些操作。
    谢谢
    Onyx