This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:执行电池管理-监控器、保护器、认证 IC 和#39具有电池充电功能

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654781/bq76pl455a-do-battery-management---monitors-protectors-authentication-ic-s-have-battery-charging-feature

器件型号:BQ76PL455A
Thread 中讨论的其他部件:BQ76940

锂电池是否可以单独使用 电池管理-监控器、保护器、认证 IC (BQ76pl455A、BQ76PL455A-Q1、BQ76940)进行充电(不使用电池充电器 IC)

如果不是、建议使用具有快速充电功能的电池充电器 IC、该 IC 与上述48V 锂电池组的电池管理 IC 兼容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    对于大型电池组、通常使用分立式充电电路。 如果我们有合适的充电器、您最好在充电器论坛上查看。

    PL455用于过压/欠压监控、过温/欠温监控和电池平衡