This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE BQ769x0温度保护

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-00449, BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654813/afe-bq769x0-temperature-protection

主题中讨论的其他器件:BQ76940TIDA-00449BQ76925

您好专家、

我们使用 AFE BQ76940并实现温度保护。

温度值从寄存器中正确读取。

是否有任何文档或示例代码指导如何实现温度保护机制。

它未在示例代码"TIDA-00449"中实现


感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、廖先生、
    如您所知、bq76940中提供了电池温度、但没有阈值。 当您将该数据输入 MCU 时、您可能需要对其进行校准、
    将其映射到用途(电池、FET 或其他电路)、滤波器并设置阈值。 通常、电池过热是主要问题、可能还需要确定可能会限制系统运行以延长电池寿命或系统寿命的温度范围。 查看您的电池操作要求、与您的电池供应商联系、并遵循任何相关的行业标准。
    执行温度保护的机制应该与软件中的任何其它阈值操作相似。 TIDA-00449包含一个额外的温度传感器、我本来希望它具有某种阈值或保护电路。 另一个示例软件是 bq76925示例代码、位于 www.ti.com/.../toolssoftware 文件夹中。 其示例 bq76925_i2c_adc_02.c 中提到了温度阈值。 bq76925是一款模拟输出监控器、但基准电压可能有用。