This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:PCB 布线问题:将未使用的 GPOUT 连接到 VSS (避免在2个焊盘之间布线 VSS)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667241/bq27220-pcb-routing-question-connecting-unused-gpout-to-vss-to-avoid-routing-the-vss-between-2-pads

器件型号:BQ27220

你(们)好

遗憾的是、BQ27220的 VSS 焊盘位于 BGA 的中间、为了将其连接到接地层、我们必须使用比 PCB 上所有其他布线更小的布线宽度在2个焊盘之间进行布线 (->较高的生产成本)。

现在、由于我们根本不使用 GPOUT 引脚、我想知道我们是否不能通过 GPOUT 引脚将 VSS 连接到接地层。 数据表中 kΩ 该引脚未使用、则"建议使用10k Ω 上拉电阻器"、但我想知道如果我们改为将其短接至 VSS 会出现什么问题。

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    即使未使用 GPOUT 引脚、建议将其连接到主机的 GPIO、以便在监测计进入该状态时启用监测计退出关断。

    我不建议将 gpout 直接连接到 VSS。

    谢谢

    Onxy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Onxy 的快速回复!

    只需一个后续问题:监测计在哪些情况下会关断? 它是仅在通过 I2C 发出关断命令(我们可以通过对主机进行正确编程来防止这种情况)时使用、还是在其他情况下会进入关断模式?

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    ESD 可能会导致器件关断。 使用无延迟的通信对器件进行轰炸可能会导致器件闩锁。
    在这种情况下、您需要切换 GPOUT 引脚以使器件退出关断模式。

    我再次强烈建议在 uC 的 GPIO 引脚上键入 GPOUT。
    谢谢
    Onyx